请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
您好!
在 CC2652RB SDKv3.10上、显示、简单外设和简单中央示例程序不会输出到 Sharp96 LCD Booster Pack。 当我运行显示示例程序时、我在 Sharp96 LCD 上看到水平线。 但是、当我为 CC2640R2F Launchpad 运行显示示例程序时、它会起作用。
此问题的解决方法是什么?
-kel