This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:BLE 中央和 BLE 外设

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/920010/compiler-cc2541-ble-central-and-ble-peripheral

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

我使用的是 CC2541和 BLE Stack 1.5.1.1

我有一个用于 CC2541的代码。 它基本上是 simpleBLECentral 上的按钮代码、并根据所需的结果工作。  

添加蓝牙特性后、我复制了相同的代码并在 simpleBLEPeripheral 上进行了测试。 将 simpleBLECentral 替换为 simpleBLEPeripheral profileCBs、通知和其他内容。  

问题是、蓝牙部件工作正常 、而按钮部件在 simpleBLECentral 中无法正常工作、按钮部件工作正常。  

我不知道确切的问题在哪里。

此致、

Yatin Baluja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的描述无法很好地理解您的问题。 您能否详细说明您使用代码执行的操作并指定问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我使用单个按钮来打开和关闭 LED、我还想通过蓝牙控制相同的 LED。  

    因此、按钮部件位于 simpleBLECentral 中、蓝牙部件位于 simpleBLEPeripheral 中。  

    问题:-当我将按钮代码从 simpleBLECentral 添加到 simpleBLEPeripheral 时。 蓝牙部件工作正常、但按钮不工作。  

    在 simpleBLECentral 中、按钮部件正在工作。  

    此致、

    Yatin Baluja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 SimpleBLECentral 中实现按钮检测代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,  

    我解决了这个问题。 我在 simpleBLEPeripheral 中调用了错误的 taskId。  

    感谢您的帮助!

    此致、

    Yatin Baluja