This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有用于 BLE 音频的 BLE MCU、而这种 MCU 应该进行1至3 BEL 连接?

Guru**** 2532070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560B, CC2640R2L, CC2640R2F, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/919191/does-ti-has-ble-mcu-for-ble-audio-which-abel-to-do-1-to-3-bel-connection

主题中讨论的其他器件:CC2560BCC2640R2LCC2640R2FCC2642R

您好!

TI 是否具有满足以下要求的 BLE MCU:

  • 需要 MCU 通过蓝牙将麦克风音频传输至智能手机。 (通过蓝牙连接1至3)
  • 单芯片蓝牙 MCU
  • 2最好使用 I2C 接口
  • MCU 状态必须为活动
  • 低功耗和低成本更可取
  • 示例 MCU CC2560B、这是合适的器件推荐吗?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信 CC2560B 支持仅控制器的 BLE 堆栈实施、因此您需要一个双芯片解决方案(一个 MCU 用于 BLE 应用+ CC2560B 作为 BLE 网络处理器)。

    您的应用需要多少闪存空间和 RAM? 我认为这将有助于缩小您可以在应用中使用的可能 MCU 选择范围。

    下面是一些可能用于您的应用的器件。 然而、选择将再次取决于应用程序大小/RAM 要求:

    • CC2640R2L
    • CC2640R2F
    • CC2642R (或其他26x2型号)

    此致、
    Michael