This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:具有 BLE 连接的 CC2541的1天电池寿命估算

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/782991/cc2541-battery-life-estimations-for-cc2541-with-ble-connection-for-1-day

器件型号:CC2541

您好!

 

我正在尝试使用 BLE 估算 CC2541的电池寿命。 我使用的 CR2032容量为230mAh。

我对计算感到困惑。

 

根据以下链接中的励磁表、1秒连接间隔的平均流耗为0.02386mA。

http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra347a

 

Connection 将在那里1天。 我的假设是、

原因

1秒       -->       消耗的电流为0.02386mA

1分钟        -->       消耗的电流为1.4316mA (0.02386mA * 60秒)

1小时          -->       消耗85.896mA (1.4316mA * 60分钟)的电流

1天          -->       消耗的电流为2061.504mA (85.896mA * 24)

 

在这种情况下、由于一天内消耗的电流为2061.504mA、我的电池是否会在半天内耗尽。 但在励子表中、它被称为401天(mAh / mA =小时)。 但这与我的假设不符。

数学计算可能很愚蠢、但我试图通过更好的理解获得清晰的画面。

 

谢谢、此致

Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    请参阅 http://www.ti.com/lit/swra347中的"公式和计算"部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joakim、

    感谢你的答复。 甚至我也已经阅读了 AN092应用手册。

    我能够了解单个实例的平均电流消耗。

    我的问题是如何计算同一连接事件持续一天的电池寿命。

    对于1秒的连接间隔、平均电流消耗为0.02386mA。 假设连接间隔占用另一秒、那么在这种情况下、我是否可以假设(0.02386mA)* 2.

    一分钟内、将会发生60个此类连接事件。 在这种情况下、我是否可以假设(0.02386mA)* 60。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,
    在同一条件下、平均电流保持不变。
    电池容量通常以 mAh (每小时 mA)表示。 因此、您可以将电池容量除以平均电流消耗、最终得出电池应该持续多少小时(理论上)。 但是、高峰值电流消耗也会缩短电池寿命。 我没有任何公式可供您使用、但您可以阅读此应用手册以了解更多信息:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好!

    感谢您的意见。

    mAh 为"毫安时"、但不是"毫安/小时"。

    我获得了您的积分(mAh /mA =电池寿命的小时数)。

    小时/ 24将提供以天为单位消耗的电池。

    小时/ 24 / 365将提供几年的电池消耗量。

    我想在使用"in"和"PER"时谨慎。

    谢谢、此致

    Vishnu Beema