This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:最新的 Smart RF 闪存编程器 v1.0.0未检测到电路板。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/779162/cc2640r2f-board-does-not-detected-by-latest-smart-rf-flash-programmer-v1-8-0

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我有 CC2640R2板。 它在智能射频闪存编程器版本:1.7.4中工作正常、但在最新版本1.0.0中不工作。 我不知道为什么?

我正在连接 XDS 110调试器。 即使我尝试使用外部电源和调试器的5个程序引脚为电路板供电、但发现它未检测到。  

有人能不能帮助我解决背后的原因...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 LAUNCHXL-CC2640R2或您的定制板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试重新安装闪存编程器2?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用定制板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我试过很多次。 但它不会检测到电路板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何将定制板连接到调试器? 您使用的是哪个调试器? 闪存编程器1.7.4上的硬件设置是否完全相同?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     定制板[CC2640R2F](TCS、TMS、TDI/CLK、TDO、nRESET、VDDS 和 GND)中有10个引脚配置,该定制板连接到 XDS 110、XDS-L6101调试器[TI Simplelink SensorTag DevPack]。

    调试器 Baord 修订版本为1.3.0

    是的。 在闪存编程器1.7.4中、同样的设置也正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在两个版本的闪存编程器2上使用 SensorTag 调试器 DevPack 进行了测试、并且调试器在两个版本中都可见。 我注意到的唯一一点是、如果在我将调试器连接到 PC 之前连接了目标、则调试器不会启动。 测试时、您能否验证调试器上的绿色 LED 是否亮起? 此外、您能否使用 xdsdfu 命令检查调试器的固件版本:C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本1.7.4和1.0.0都检测到调试器。 我验证了在两个版本中测试时调试器上的绿色 LED。 仅在最新版本1.0.0中未检测到我的定制板。

    此外、我还检查了调试器的 FW 版本、即您告诉我输入的命令。 我在命令窗口中看到的以下消息。

    VID:0x0451 PID:0xbef3
    器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本: 2.3.0.17.
    制造商:德州仪器(TI)
    序列号:L1601
    模式: 运行时

    -Rahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么您的调试器是最新的固件。

    1.您是否能够使用闪存编程器1.7.4刷写您的定制硬件? (此版本的闪存编程器 I 早于 CC2640R2)

    2.您是否能够将 Smart RF Studio 与您的定制板配合使用?

    3.您是否能够使用 CCS 调试您的定制硬件?

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 因为在浏览器中没有响应。 点击为"已解决"...
    ------------------------------------------------------
    1.您是否能够使用闪存编程器1.7.4刷写您的定制硬件? (此版本的闪存编程器 I 早于 CC2640R2)
    ---- >是的、我可以

    2.您是否能够将 Smart RF Studio 与您的定制板配合使用?
    ---- >否 我无法将 Smart RF Studio 与我的定制板配合使用。 它未检测到电路板。

    3.您是否能够使用 CCS 调试您的定制硬件?
    ---- >实际上、我没有在我的定制板中提供在 CCS 中进行调试的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用1.7.4刷写硬件时、您是否确定电路板已实际编程、并且不仅仅是闪存编程器假装它正在编程? 您能否尝试使用不同的行为对两个不同的程序进行编程、以验证您的电路板是否已正确编程?

    如果您有任何设置图片、请通过私人邮件与我分享。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装最新的 Smart RF Studio v2.12.1 (可能有最新的驱动程序来支持 CC2640R2F 器件)并使用闪存编程器 v1.0.0进行尝试、然后使用外部源和连接的程序引脚(TMS、TD0、)为器件供电 调试器 XDS110。 我发现它起作用了。


    谢谢、
    拉赫曼