This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:编程需要哪些引脚连接到 CC2650STK DevPack 调试?

Guru**** 2779935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/781458/cc2650moda-which-pins-are-needed-to-connect-to-the-cc2650stk-devpack-debug-for-programming

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2650STKCC2650

我们有一个基于 CC2650STK 的应用、我们想知道是否可以将其添加到 CC2650MODA 上。

显然、CC2650MODA 仅为 DIO_14提供 DIO_0、因此我们必须重新排列连接的器件。

但我们尚未找到答案的最重要问题是、我们需要连接哪些引脚来 下载 CC2650 DevPack-Debug 固件。

CC2650STK 具有两个连接 DevPack-Debug 的连接器、一个用于 JTAG (TMS、TCK、TDD、TDI、nRESET)、另一个用于辅助器件、但还包括 TDO、TDI 和 DIO_15至 DIO_30范围内的一些引脚。

此外、CC2560MOD 具有与 DIO_5/DIO_6共享的 JTAG TMS、TDO 和 TDI、这些器件未连接到 CC2650STK 的 JTAG 连接器。

那么、CC2650MOD 与 DevPack-Debug 之间实现 闪存固件所需的最低连接是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要最低 TMS、TCK、nRESET、GND 和 Vsense (VCC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这意味着我们只需要连接 TMS 和 TCK、它们是 CC2650MODA (焊盘9和10)和 CC2650F128RGZ 芯片(焊盘24和25)上的专用引脚、并且复位+为10引脚 JTAG 连接器供电?

    并且可以忽略 DIO 5/JTAG_TDO 和 DIO 6/JTAG_TDI 的辅助功能?

    此设置是否有限制(例如调试、单步执行?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您只需要 cJTAG 即可进行调试等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好!

    谢谢。