This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:BLE 器件监控器:BLE 主机器件无响应(HCI 链路错误)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/781464/cc2650stk-ble-device-monitor-no-response-from-ble-host-device-hci-link-error

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我一直在尝试编写一个用于访问 cc2650 sensortag 的闪存的服务、我有一个用于调试的 devpack。 当我使用  BLE Device Monitor  检查我的服务行为时、我收到此错误:

 我如何处理这类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您连接到笔记本电脑的设备是什么?
    它是否具有正确的固件(Host_TEST)?
    您确定在 COM11上枚举了它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lindh、
    感谢您的回复。 我使用 DevPack 将 sensortag 连接到笔记本电脑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Device Monitor 与外部目标(CC26xx)进行通信、并以中央角色配置和运行。 因此、除了您要连接的器件(外设)外、您还需要连接运行 Hosttest 固件的器件作为器件监视器的"前端"。 因此、您需要2个 CC26xx 器件。 设备显示器不能使用计算机上的任何内置无线电。 请参阅旧用户指南中的主机固件部分:
    processors.wiki.ti.com/.../BLE_Device_Monitor_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢它使用 launchpad 进行了工作。