This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:Bluetooth SIG 参考批准

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/780364/cc2540-bluetooth-sig-reference-approval

器件型号:CC2540

你(们)好  

我们尝试针对包含 CC2540的旧设计获得蓝牙 SIG 批准。 我们设法找到 CC2540的 QDID 号码、但蓝牙 SIG 表示 QDID 23454实现了弃用的规范。 除非新设计符合未被弃用或撤回的规范版本、否则无法将该设计合并到新设计中。

是否有符合 Bluetooth SIG 标准的 CC2540的更新版本?

BR。

Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、
    我们的 BT4.0 QDID 在2022年2月之前对新认证有效。 但是、我们也正在更新资格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 CC2540F256芯片。 QDID 的有效地址是什么? 我们使用的一个(2454、 TCRL 版本核心4.0 TCRL-2009-1)似乎不再有效。

    BR、

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    它仍然有效、我刚刚登录到 Bluetooth SIG Launch Studio、并参考以下信息输入了最终产品清单;

    子系统 控制器 主机 配置文件
    声明 ID B016552 B017183 B021081
    QDID 23454 26384 46840
    包括 HCI、链路层、RF PHY GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP、 HCI 健康温度计配置文件/服务、设备信息服务、Find Me 配置文件、即时警报服务、

    链路丢失服务、接近模式、Tx 功率服务、心率模式/服务、时间模式、  
    电话警报状态配置文件、警报通知配置文件、血压配置文件/服务、电池服务、
    HID 服务、扫描参数服务、HID over GATT 配置文件、扫描参数配置文件、葡萄糖配置文件/服务、  
    运行速度和节奏模式/服务、循环速度和节奏模式/服务

    如此处所述:  

    您无法执行此操作吗?