This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BT 认证澄清

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/883768/cc2564c-clarification-of-bt-certification

器件型号:CC2564C

请阐明如何基于上述芯片和在 STM32F4 MCU 上运行的 TI 双模蓝牙协议栈对产品进行认证。

这些 QDID 存在:

  • 用于 CC2564C 的 QDID 145296作为组件。 BT 核心规范5.1
  • ´s 子系统(TI 的双模堆栈)的 QDID 8535。 BT 核心规范4.2

请澄清:

  • 如何获取 CC2564C 的 QDID 作为控制器子系统
    • 我们需要创建它还是 TI 要创建它?
    • n´t 我们必须这么做,我们是否可以参考组件 QDID,这样我们就不必进行 RF-PHY 测试? n´t 检查我们的设计是否符合标准、只需支付外部实验室费用即可完成所有测试
  • TI 是否有任何计划为主机系统获取新的 QDID 以同时满足核心规范5.1? 否则、完整的产品将仅为4.2、而不是5.1。 这更´s 商业主题、并不是我们迫切需要任何新功能...

如果您有其他参考资料、请分享如何使用 CC2564C 进行产品级发布。 n´t 不需要立即开始上市流程、年中将会顺利。

谢谢、此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [´s user="Christoph Apel]QDID 8535用于主机子系统(TI 的双模堆栈)。 BT 核心规范4.2[/引述]

    为提高准确性、针对主机子系统 Bluetopia BT 4.2的 QDID 85355进行了校正

    [引用 user="Christoph Apel">如何获取 CC2564Cas控制器子系统的 QDID

    • 我们需要创建它还是 TI 要创建它?

    [/报价]

    控制器子系统 QDID 用于模块、我们不为 CC2564C 器件提供模块。  组件 QDID 是我们为器件实现的目标。

    [n´t 用户="Christoph Apel">如果我们必须这么做,我们是否可以引用组件 QDID,所以我们不必接受 RF-PHY 测试? n´t 将检查我们的设计是否符合标准、只需支付外部实验室费用即可完成所有测试[/QUERP]

    当然、 您将参考我们的组件 QDID 进行产品认证。  如果您需要其他资源、此链接将非常有用:

    http://www.ti.com/tool/CC256X-CERTIFICATION

    [引用 user="Christoph Apel"> TI 是否有计划获取新的主机系统 QDID,以涵盖核心规范5.1? 否则、完整的产品将仅为4.2、而不是5.1。 这更´s 商业主题、并不是我们迫切需要任何更新的功能...[/QUERE]

    目前不是。  正确、如果您使用我们的堆栈、则 BT4.2 将是您的产品认证的限制。  或者、您也可以使用其他堆栈。