This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:BLE 电源更改选项

Guru**** 2585835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/878244/cc2564modn-ble-power-change-option

器件型号:CC2564MODN

是否有任何命令可用于更改 CC2564MODN 模块在其 BLE 运行模式下的功率级别? 在操作手册中、它以固定电源的形式提供、但对于产品的合规性认证测试、需要使用 BLE 电源更改选项。 请在本章中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看一下 wiki:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们实际上已经对代码脚本遵循了相同的文档。 但 BLE 功率调节选项不起作用。 它在12dBm 时保持恒定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于文档、您需要更改表中的功率级别矢量1。 这就是 BLE 电源的用途。 请注意、当您执行命令时、它会从0到15、而不是从15到0列出、因此请确保正确更改了命令中的正确值。 这样、您就应该能够更改 BLE 功率。

    请注意、要使其生效、您需要加载.bts 文件、然后按照示例脚本执行此操作。 如果加载默认的运行对讲机、则需要重置对讲机、否则命令将不会执行。 因此、过程应该是加载.bts 文件、然后加载用于更改功率矢量的命令、然后运行 BLE 调制。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了这些选项、现在我们能够更改功率。 但 信号看起来不寻常、如下所示。 它看起来不像 BT 信号。 以下是我们用于相同操作的命令

    hcitool cmd 0x3f 0x15b 0x01 0x01

    hcitool cmd 0x3f 0x177 0x01 0x00 0x0000 0x71764129 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00000000

    hcitool cmd 0x08 0x01e 0x00 0x30 0x04