This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2640R2或 CC2642R 上的 BLE 4.2 (带语音)+ RF4CE + OTA?

Guru**** 2654275 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2650, CC2642R, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/883237/cc2642r-ble-4-2-with-voice-rf4ce-ota-on-cc2640r2-or-cc2642r

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他部件:CC2620CC2650CC2640

团队、

我已经看到、对于 RF4CE REMTI 堆栈、我们列出了:CC253x 和 CC2620/CC2650。
http://www.ti.com/tool/REMOTI

我们是否计划在 CC2640R2或 CC2642R 等我们的新型 SoC 中使用新的 BLE 堆栈来支持 RF4CE?
在这种情况 下、BLE/RF4CE 协议不需要同时运行(即重新启动一个或另一个堆栈)、因此从闪存大小的角度来看、CC2640R2可能足够了。

或者、对于此用例、是否可以使用 CC2650开始新设计?
CC2650上是否支持具有实际 BLE 堆栈和 RF4CE 堆栈的 OTA?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在公共论坛上评论 TI 发展蓝图、因此我将要求您联系我们的营销团队来回答这类问题。

    "OTA"(无线)编程在我们的文档中被称为 OAD。 CC2650/CC2640支持 OAD。 您可以在您的 SDK 中的 docs\CC2640 BLE OAD 用户指南.pdf 中找到文档。

    此致、