This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何将 CC1352R 与 BTool 配合使用?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/883347/cc1352r-how-can-i-use-cc1352r-with-btool

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352P

根据 SDK 中的手册、我需要使用 CC26x2R LaunchPad、但在论坛中、我看到很多人使用 CC1352R 芯片。  

当我使用 Host_Test 应用程序对其进行编程时、其中没有处理 UART 数据的代码。 我遇到这个问题,请帮助)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认您可以将 BTool 与 CC1352R (以及 CC1352P)配合使用。

    使用存储在 SDK 中的十六进制文件(examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex)。 使用闪存编程器来刷写您的器件。

    验证电路板上的所有跳线是否均已正确设置、然后重置器件。

    通常使用 BTool。

    此致、