请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好 我尝试使用 CC2650MODA 开发一个器件(作为我自己 PCB 上的芯片)。
我已成功下载并编译 PROJECT_ZERO (APP 和 STACK)并使用 JLink 完整 JTAG 协议编写它、但它不起作用。 GPIO、UART 等其他项目可以正常工作、但不能进行 BT。
我查看了参考手册中的存储器映射、发现闪存从0x00000000地址开始、射频内核 RAM 从0x21000000开始、但当我打开生成的.hex 文件应用程序从0x20000000开始、堆栈从0x20E00000开始。 我尝试打开和编写其他项目、但每个项目地址都不同。
所以
1.如何找到正确的堆栈地址、或者应该在应用程序代码中设置它?
2.您能帮我找出为何无法运行 BT 项目?
我使用的是 Windows 10、CCS 6.2。
这是应用电路(PCB 上的测试焊盘完全隔离)
谢谢您!