This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:蓝牙 Project Zero SysConfig 应用程序显示错误。

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/881610/launchxl-cc1352p-bluetooth-project-zero-sysconfig-app-shows-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:CC1352PSysConfig

您好!

我想在 CC1352P 中执行并运行 BLE 项目零 SysConfig 应用程序。 我使用了 SDK 中的示例。 它显示错误。

我的编译器是19.6.0.STS。

错误:

无法构建工程。 引用的工程'ble5_project_zero_cc13x2p1lp_stack_library_syscfg'包含编译错误。    ble5_project_zero_cc13x2p1lp_app_syscfg。
链接时优化失败 null:链接时优化失败   ble5_project_zero_cc13x2p1lp_app_syscfg。

gmaked[1]:***[ble5_project_zero_cc13x2p1lp_app_syscfg_FlashROM_Release.out]错误1   ble5_project_zero_cc13x2p1lp_app_syscfg。
符号"ltoa"使用不兼容的类型重新声明:空:符号"ltoa"使用不兼容的类型重新声明:   ble5_project_zero_cc13x2p1lp_app_syscfg。


需要建议以纠正此错误。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导入项目后是否对其进行了任何修改?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 CCS 版本? 我使用 CCS 9.3和编译器版本 TI v18.12.4.LTS、并且可以毫无问题地编译 project_zero。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 CCS 9.1.0。 我无法运行 ProjectZero SysConfig 工程。 我能够成功地运行正常的 ProjectZero 项目(即没有 SysConfig)。

    我的 SDK 版本3.20。

    此错误的问题是什么:链接时优化失败 null:链接时优化失败。

    当我合并2个项目 SPI 和 BLE 时、我收到此错误。

    请向我推荐一个好的解决方案。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    不、我没有改变任何东西。

    谢谢、此致、

    Selva.i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在最新的 CC13x2 CC26x2 SDK 3.40.00.02和 CCS 9.3中测试 PROJECT_ZERO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我将使用 Simple Peripheral SysConfig 项目。 当我与 SPI (TI-RTOS POSIX)和 BLE (简单外设)项目合并时。

    我收到以下错误:链接时优化失败 null:链接时优化失败。

    建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 3.20和 CCS9.1中的原始 PROJECT_ZERO 上是否会发生此问题? 或者它发生在您修改的 PROJECT_ZERO 上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误:我从原始 SDK 3.20和 CCS 9.1获得。 Project Zero (SysConfig 项目)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试 CCS 9.3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CCS-9.3中尝试过、但仍然收到此错误。

    SDK:3.20

    致命错误#10192:链接时优化失败
    错误:已定义符号"masterSpi"
    错误:符号"spiParams"已定义
    错误:符号"事务"已定义
    错误:符号"int"已定义
    错误:符号"transferOK"已定义
    错误:已定义符号"status"
    错误:符号"unsigned int"已定义。


    已成功编译原始工程。 我在合并 BLE (简单外设)和 SPI 项目(POSIX)时遇到此错误。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎重新定义了这些变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我重新定义了这些变量、并将优化级别从 O4降低到 O3。

    感谢您的建议、

    此致、

    Selva.i