This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 的 BT SIG EPL 指南

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK, CC2650, BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/880036/cc2650moda-bt-sig-epl-guideline-for-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650BOOSTXL-CC2650MA

您好!  

我的客户担心 CC2650MODA 用户在获得蓝牙 EPL (最终产品清单)的资质(认证)时需要进行一些测试。 请给出建议。

 

背景问题是 CC2650MODA 产品类型不是"最终产品"、而是"组件(测试)"

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/8667

 

我尝试从 SWRA601C.pdf 中找到我们的答案、但对我来说还不清楚。

PDF 指出:

  • 第2页:客户无需 BLE 软件堆栈测试
  • 第3页:使用 CC2650MODA 时,不必重复 RF-PHY 测试。 。 。
  • 第3页:QDID、{针对 BLEStack 2.2.3的 QDID 135680、针对 CC2650MODA 的 QDID 88415}

 

我知道这两点、BLE 软件堆栈和 RF-PHY 已经准备就绪、但我不确定这是不是全部。

 

PDF 中的第2页为 CC26xx IC 用户提供了指南、但我无法将其用于 CC2650MODA 客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    我已指派一名专家对此发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-W、

    感谢你的帮助。

    我们将等待下一次答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nambu-San、您好!

    PHY (1)和 BLE STACK (2)有单独的鉴定列表(协议:HCI、链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、 L2CAP)。

    1:

    我将查看当前 QDID 列表、了解其是否仍然有效、并返回给您。

    2:

     BLE-Stack 2.2.3发行说明提供了 QDID 列表:  

    "此 SDK 版本涵盖在 QDID 135680中、有效期为2022-07-08和 TCRL 2018-2。"

     


    应用手册:如何认证您的低功耗 BluetoothRegistered产品
    www.ti.com/.../swra601

    资质认证–E2E 已知问题和修复:
    e2e.ti.com/.../787523

    SimpleLink 蓝牙 SIG 认证更新[2019年7月更新]:
    e2e.ti.com/.../2973072

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Erik、
    感谢您的回答。
    请原谅我的提醒。

    CC2650MODA 用户是否需要在具备资质(认证)时进行任何测试?
    蓝牙 EPL (最终产品列表)的说明?

    我认为 PHY (1)和 BLE STACK (2)这两项已准备就绪,但这是否全部完成? 仍需要进行任何测试?
    -无需再进行测试,因为我们有(1)和(2)?
    -或者、由于 CC2650MODA 产品类型不是"最终产品"、是否仍然需要执行任何测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    使用 QDID 88415进行的 CC2650MODA PHY 测试仍然有效。 2019 年6月14日重新评估了该值、该值在该日期之后再有效3年。 请遵循应用手册:如何验证低功耗 BluetoothRegistered产品中的指南以及 BT SIG 页面上的信息。

    如果您使用一些 已采用的配置文件、则可能需要测试这些配置文件、但可以使用配置文件调优套件和来自蓝牙 SIG 的 PTS 软件狗轻松完成:

    https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/qualification-listing/qualification-test-tools/profile-tuning-suite/

    https://store.bluetooth.com/

    否则,只要 您准确地遵循 CC2650模块 BoosterPackTm插件模块中的参考设计,您就应该继续进行。 您可能不必再进行任何测试、但所有新产品都需要最终产品列表才能符合 BT SIG 标准。

    http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC2650MA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、
    我感谢你的答复,但对我来说,这听起来还是有些困难。
    请让我确认:


    >>>
    如果您使用一些已采用的配置文件、则可能需要测试这些配置文件、但可以使用配置文件调优套件和来自蓝牙 SIG 的 PTS 软件狗轻松完成:
    <<<

    问题1.
    您的意思是 CC2650MODA 用户通常需要执行测试
    他们何时获得蓝牙 EPL (最终产品列表)的资格认证(认证)?

    问题2.
    您是否意味着用户使用 PTS 软件狗的自助服务测试结果被接受以鉴定 EPL?
    (我无法从链接的蓝牙站点找到该点。)

    >>>
    否则,只要您准确地遵循 CC2650模块 BoosterPackTm插件模块中的参考设计,您就应该继续进行。
    <<<

    问题3.
    我无法理解这句话。 请告诉我 CC2650MODA 用户应该怎么做
    了解评估板 BOOSTXL-CC2650MA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1.  

    通常、当他们列出基于 CC2650MODA 的最终产品时、您不必执行测试。 但是、我相信采用的配置文件未使用我们的 QDID 进行测试、如果您使用采用的配置文件(例如热率等)、您可能需要提供测试证据。 但是,您可以使用上面提到的资源来完成自己的工作。 无需测试室。

    您可以在此处尝试运行无需测试的鉴定过程:

    https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/qualification-listing/

    问题2.

    对于已采用的配置文件、我相信您可以自己做到这一点。

    问题3.

    您需要从 BOOSTXL-CC2650MA 复制 PCB 布局的相关部分。 我的意思是、PCB 中靠近模块的所有部分都会影响其射频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 和 M-W、  

    感谢您的回答。 我正在与客户交谈。