This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:支持的蓝牙规范版本

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/881269/cc2640r2f-supported-bluetooth-specification-version

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2650MODACC2650

您好!

我的客户正在寻找支持蓝牙5.1的器件。
我正在尝试弄清楚哪款 TI 器件支持哪种 BLE 规范。
但我们的文件有很多不一致之处,无法清楚地理解。

产品表显示了许多支持蓝牙5.1的器件、包括 CC2640R2F/2650/2640。
http://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/bluetooth-low-energy/products.html

本文档还指出、CC2640R2F/2650/2640的 BLE 堆栈具有用于 BT 核心规范 v5.1的 QDID、但器件似乎仅通过 v5.0或 v4.2认证。
http://www.ti.com/lit/an/swra601c/swra601c.pdf

下面的 E2E 说明 CC2650MODA 不支持 v5.0/5.1。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/871599

就我检查的所有内容而言、下面的内容看起来是正确的。
CC26x2和 CC13x2支持 v5.1
CC2640R2F 支持 v5.0
CC2650/2640支持 v4.2

如果我理解不正确、请改正。
请在 TI.com 上澄清/更正信息。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    如果您的客户希望使用蓝牙5.1、建议使用 CC13x2/CC26x2器件。 虽然 CC2640R2有一个蓝牙5堆栈、但使用该堆栈是不可行的、因为器件上没有足够的内存。  

    谢谢、  
    ELIN