This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:扫描时蓝牙主设备无法检测 CC2564

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/879585/cc2564moda-bluetooth-master-cannot-detect-cc2564-when-scan

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

各位专家:

我们使用的是 TM4C (Bluetopia)和 CC2564MODA。 使用传统 BT 模式。 当 PC 或智能手机等主设备尝试查询 CC2564时、主设备无法找到 CC2564MODA。 其比率约为几%。 主设备和从设备都已配对。 重启 CC2564MOD 后、主器件可找到 CC2564MOD。

您是否有关于此现象的任何信息?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是定制 FW 吗? 如果设备已配对、则应存储链路密钥以自动重新连接。 如果设备已配对、则无需查询

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    很抱歉让你感到困惑。 请忽略查询。 问题是无法重新连接。

    此致、

    Uchikoshi