This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD :wl18xx bluetoothopia 蓝牙射频测试- DUT 模式,不通过测试仪进行搜索

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/880289/wl1837mod-wl18xx-bluetopia-bluetooth-rf-testing---dut-mode-no-search-by-tester

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们正在进行 WiFi&Bluetooth 认证。一旦认证完成、它就会投入生产。
要通过蓝牙进行测量,必须激活 DUT 模式。(请参阅 TI 文档)

我们在可能进行射频认证测试的地方进行了测试。
蓝牙测试仪(TC-3000C)搜索失败。  手机是蓝牙搜索


https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

请参见下面的。

----------------------------------------------------

BT SIG RF 测试模式

BT SIG RF TESTMODE 用于连接蓝牙测试仪、在该测试仪中 WiLink_X 通过 LMP (链路管理协议)进行控制。

为 BT SIG 模式启用 WiLink_X 的过程是:

  1. 器件正常加电
  2. 加载正确的服务包
  3. 加载 DUT 脚本(三个 HCI 命令)

一旦器件(DUT)处于测试模式、BT 测试仪将通过射频连接(LMP)控制 DUT。

将器件置于测试射频 SIG 模式的 HCI 命令为:

HCI 测试仪命令格式

 
HCI_Enable_Device_欠 测试模式 
HCI_SET_Event_Filter 0x02、0x00、0x03 
HCI_Write_Scan_Enable 0x03 

Bluetopia PM SS1工具格式 (使用命令,​SS1tool -> hcitool )

 
SS1Tool cmd 0x06 0x03 
SS1Tool cmd 0x03 0x05 0x02 0x00 0x03 
SS1Tool cmd 0x03 0x1a 0x03 

--------------------------------------------------
控制台屏幕如下所示:

root@linaro-alip:~# hcitool cmd 0x06 0x03
< HCI 命令:ogf 0x06、ocf 0x0003、PLEN 0
>HCI 事件:0x0E PLEN 4.
01 03 18 00
root@linaro-alip:~# hcitool cmd 0x03 0x05 0x02 0x00 0x03
< HCI 命令:ogf 0x03、ocf 0x0005、PLEN 3
02 00 03
>HCI 事件:0x0E PLEN 4.
01 05 0C 00
root@linaro-alip:~# hcitool cmd 0x03 0x1a 0x03
< HCI 命令:ogf 0x03、ocf 0x001a、PLEN 1
03
>HCI 事件:0x0E PLEN 4.
01 1A 0C 00

----------------------------------------------------

其余的射频测试确认它可以正常工作。
但是、DUT 模式运行尚未确认。
如果我们有错误的器件?