This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HFP 和 HID 应用程序不能同时工作

Guru**** 2929910 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/878964/cc2564moda-hfp-and-hid-app-not-working-simultaneously

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564
我正在尝试合并 HFPDemo 和 HIDDemo。 我们使用的是芯片 CC2564。  要注册 HFP 和 HID,我在使用 Openstack()初始化栈后调用了以下函数

HIDDeviceMode();

OpenHFServer();  

HID 和 HFP 都已成功注册。 但是、当我连接 Android 和 IOS 设备时、只有 HFP 配置文件会通过其回调被触发。 HID_Event_CALLACK 无法在连接时触发。
我通过注释调用函数  APL_OpenHFServer()来禁用 HFP 初始化; 更改后、HID 已正确启动。 如何同时运行两个配置文件?