This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何在 HFP 配置文件中检测呼出呼叫?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/877557/cc2564c-how-to-detect-outgoing-call-in-hfp-profile

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们将 CC2564双模芯片用于蓝牙。 我们希望使用固件中的 HFP 配置文件添加呼叫管理功能。 为此、我们参考 HFPDemo 示例代码。

这种情况是、我们希望拒绝按下按钮的呼出呼叫。 要拒绝调用、它们的函数可用为"HangUPCall"。

我们需要 HFP 事件来检测呼出呼叫以设置标志、并为用户接受呼叫或拒绝呼叫设置事件以清除标志。 在"APL_HFRE_Event_Callback"中、我应该检查哪些事件以执行操作?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了验证、您正在查看何时发出呼出呼叫、是否希望能够断开连接?

    为此、我将查看音频连接指示何时出现(etHFRE_Audio_Connection_Indication)。

    您应该能够监控此情况并决定按一下按钮时断开连接。

    BR、

    Vince