This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:IBM Quickstart 物联网

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/877074/cc2541-ibm-quickstart-iot

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

您好!

是否有人编写了一个 C 示例、以便 CC2541板可以连接到 IBM Watson IoT 网站?  我知道这是一个较旧的器件、但它正在寻找一个起点、因此我可以将我们的电路板(CC2541 HeartRate 参考设计)连接到 Watson 进行演示。  感谢您在这方面提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您可以将 CC2541DK-SENSOR 连接到 TI SimpleLink Starter 应用、而 TI SimpleLink Starter 应用可以将 BLE 信号桥接到 IBM Watson IoT。 但没有公开提供此器件的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  我可能能够在我们的电路板上运行 CC2541DK 传感器代码、但它看起来数据格式与较新的 CC2650STK 及其配套的 Andriod 应用不兼容。  (Android 应用程序是用于连接 IBM Watson 的应用程序。)

    无论哪种方式、我认为这解决了我的问题、这意味着我知道前进的方向。  再次感谢。