This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B HCITester -- Win10兼容-- XML 错误,DTD/模式错误

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1194494/cc2564-cc2564b-hcitester----win10-compatible----xml-error-dtd-schema-error

器件型号:CC2564

TI 支持、

供参考-我使用的是 CC2564B、而不是 CC2564。  该论坛仅允许将 CC2546或 CC2564C 用作器件型号。   

问题1:HCITester v3.0.37是否适用于 Windows 10?

问题2:在尝试加载 TIInit_6.7.16.xml 脚本时会生成错误,“XML Error at line 2:the element 'html' is used 但不是 declared in the DTD/ Schema”。  什么是错误、如何解决?

谢谢- Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    HCITester v3.0.37 可在 Windows 10上运行。  

    您似乎正在尝试加载.xml 文件作为脚本。  有关  如何加载.xml 文件以更改命令库以及如何加载 固件初始化脚本(.bts 文件或.txt 文件)的清晰说明,请参阅 HCI 测试仪用户指南的第3节"安装后要求"。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、  

    我根据步骤3.1选择了.xml。   它不会解析.xml 并显示命令库中的命令。  

    谢谢- Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您能否将您尝试加载的.xml 文件发送给我、或者将其从何处获取?  同时、您是否曾尝试将 文件保存到与文档文件夹类似的其他位置、然后从该位置加载它?

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica 谢谢你!!!

    我看到了我的错误。  我右键单击并保存了 https://git.ti.com/cgit/ti-bt/service-packs/中的文件 、而不是使用 git 进行拉取。   

    与 CC2564B 的通信似乎出了问题、但命令的 xml 加载和显示是固定的。  

    BR、Todd