主题中讨论的其他器件:SysConfig、 ENERGYTRACE
大家好、
1.我创建了自己的10ms 任务,通过 以下接口启用了双广播,并 将两个广播之间的启用间隔设置 为30ms。 但通过数据包捕获工具、可以看到两个广播之间的间隔在变化。 我可以通过这种方式控制广播的启用间隔吗? 如果没有、是否有 API 可以控制两个广播的启用间隔?
静态空 AdSwitch (uint8* pflag )
{
静态 uint8 cnt =0;
如果(* pflag ==0)
{
GapAdv _ enable (advHandlegacy、GAP _ ADV_ enable _ options _ use MAX、0);
CNT = 1;
* pflag =1;
}
如果(cnt >=4)
{
GapAdv _ enable (advHandle、GAP _ ADV_ enable _ options _ use _ MAX、0);
CNT = 0;
}
否则(cnt >=1)
{
CNT ++;
}
}
3.在 睡眠模式下,双倍广播和扫描能否正常工作? 在这种情况下、功耗是多少?