This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/934984/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

我以前在 TI 芯片组 CC2564B 中使用 BlueZ 协议5.49、但可以正常工作、并使用 BTS 文件 TIInit_6.7.16.BTS (包含 CC256XB_BT_SP\)  

但它无法与 TI 芯片组 CC2564C 配合使用、而 BTS 文件 TIInit_6.12.26.bts 是 CC256XC_BT_SP 包 。

它始终初始化超时。 我们可以确保板 硬件正常。

# hciattach /dev/ttyS2 Texas 115200 noflow
初始化超时。

可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将在我的设置中尝试一下、然后返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    BTW、我在 CC2564C 上进行了如下一些测试:

    CC2564C 可以使用 包 CC256XB_BT_SP 的 BTS 文件 TIInit_6.7.16.bts 初始化成功、  但在进行蓝牙配对时会出现一些问题。

    2.带有 TIInit_6.7.16.bts 的 CC2564B 初始化功能运行良好。  

    能帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与以下内容重复。 那么、关闭这个线程。

    e2e.ti.com/.../3468538