This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:获取主 MAC 地址

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/935956/cc2640r2f-get-primary-mac-address

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640闪存编程器、 UNIFLASH

我想使用编程器(如智能闪存2编程器)读取器件 MAC 地址

我看到 QT 有源代码和 DLL、但我找不到它们。 在哪里可以找到这样的。

我想对 CC2640器件进行编程并读取其 MAC 地址。

此致、

dudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种方法是从 QT 应用程序调用闪存编程器2 CLI 命令来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算使用 QT 应用程序,我打算使用 Visual Studio Windows 窗体并寻找要使用的 dll。

    我问 QT、您是否有该代码的示例、因为它是由 QT 开发的。

    使用 JTAG 和编程器、CLI 或 DLL 读取 MAC 的建议方法是什么?

    如果是 CLI、您是要使用 srfprog.exe?

    此致、

    dudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dudi、

    YK 指的是命令行界面、在《闪存编程器用户手册 》的第6章中进行了介绍:https://www.ti.com/lit/swru069 

    您似乎已经在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin 中找到了 dll 文件。  Qt 5.7.0源代码和库也可从工具页面获取。  https://www.ti.com/lit/zip/swrc328 

    请注意、UNIFLASH 可以实现相同的功能: http://downloads.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html 

    此致、
    Ryan