This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:蓝牙双模堆栈

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/935147/cc2564c-bluetooth-dual-mode-stack

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

一直在关注、找不到有关如何实现蓝牙双模的说明。 我可以看到两种可能:1) BLE 通过 BDR/EDR PHY 实现并与经典 BT 共享通用 L2CAP;2)有一名仲裁员在经典和 BLE 之间为无线电计时。

任何描述双模工作方式的信息或文档都将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实找到了 CC2564的这张图片、它似乎显示了 BLE 将通过 HCI 块进入 BR/EDR、并且可能存在一些 PHY 开关。 再次感谢您提供的任何可靠信息/文档、请参阅。 如何实现双模。

    www.ti.com/.../CC2564

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、双模器件在 BR/EDR (经典)和 LE PHY 之间共享射频时间。 LE 和 Classic 都共享链路管理器和 HCI 层。 固件实现是特定于芯片供应商且专有的。  

    谢谢