This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:BL6450CQRVMR 3V3和1V8的建议最大电流额定值

Guru**** 1687510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/935423/cc256xqfnem-bl6450cqrvmr-recommended-max-current-rating-for-3v3-and-1v8

器件型号:CC256XQFNEM

你(们)好

             我们查看 了数据表(使用的是 BL6450CQRVMR 汽车)、但未了解3.3V 和1.8V 的电源电流要求。

             您能告诉我们在最坏的情况下所需的最大电流是多少?

             我们正在为其设计电源电路。

         谢谢

BR

赫琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赫军、

    CC256XQFN-EM 参考设计 具有一个 LDO、该 LDO 配置为针对1.8V 电源轨输出高达100mA 的电流。 我建议遵循此参考设计。

    对于3.3V 电源轨、我建议至少500mA。 可通过研究数据表中的"功耗汇总"表来确定所需的最大电流。 例如、连续传输- EDR 可高达112.5mA。 根据电路板上需要的其他电源、最好是将 LDO 输出加倍、甚至是 x5。

    BR、