This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:从 CC2560B (CC2560)到 CC2564的代码移植。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2560B, CC2560, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/933902/cc2564c-code-porting-from-cc2560b-cc2560-to-cc2564

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2560BCC2560CC2564

大家好、蓝牙经典/BLE 团队、

我有以下客户问题...

“我可以想象,有关芯片系列代码兼容性问题的答案是“这取决于代码”。  不过,我还是很感谢您提供的意见,即为了更新到 CC2564C,需要花费多大的精力来修改为 CC2560B 编写的代码。”

容易吗?  我们是否有"代码移植指南"?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是相对直接的、我将要求我们的一位 SW 专家发出蜂鸣声。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merrill、您好!

    从 CC2560到 CC2564不需要进行任何移植工作。 两种产品使用相同的堆叠、并且在机罩下工作时类似。 请记住、我们发布的 SDK 支持所有 CC256x 器件。 在以后的 SDK 中可能会有一些细微的更改、但我认为没有任何需要付出重大努力的事情。

    Jesu