This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:能否在 PAN1326 (CC2564)蓝牙模块上使用 TI#39双模蓝牙堆栈?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/933003/cc2564c-can-i-use-ti-s-dual-mode-bluetooth-stack-on-pan1326-cc2564-bluetooth-module

器件型号:CC2564C

您好!

我们有一个使用 TI 的 cc2564c 芯片组的概念验证器件、该芯 片组与 TI 自己的 CC2564CSTBTBLESW 一起运行。  由于空间限制、我们现在正在考虑使用 Panasonic 公司的新 CC2564C 模块。
我们是否仍可以将 TI 的堆栈与此模块结合使用?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。  Bluetopia 栈是我们双模 BT 器件官方支持的堆栈。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、  

    感谢您的快速回复。

    我注意到、在 TI 的 CC2564C 网站上、芯片组是蓝牙5.1

    5.1可通过 BTS 脚本或 CC256XC.h 更新到 v1.4 Service Pack  

    我们是否能够对 Panasonic 模块进行相同的更新?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    虽然我没有直接与 Panasonic 沟通、但我的理解是他们目前正在或计划根据我们最近对 CC2564C 的认证将其模块认证为 BT5.1。  我建议您联系 Panasonic 进行验证、但我相信您将在此得到介绍。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你特拉维斯!