This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用15.4跳频功能断开蓝牙连接

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/932836/cc1352r-bluetooth-disconnect-with-15-4-frequency-hopping

器件型号:CC1352R

我最近遇到了 BLE 断开问题、该问题似乎可以通过 SDK 4.20解决。

项目的下一步是启用跳频、以便我可以使用广播。 由于启用 FH 的单次更改、BLE 断开问题再次出现、频率更高。 上的连接可能保持活动状态20秒。

我使用默认设置、因此所有信道都被选为跳跃等

代码最初基于示例 DMM 代码。

是否有在跳频期间维持 BLE 连接的建议?

谢谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您是否有一些 BLE 迹线显示此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您是否检查了发行说明以查看是否存在任何已知问题?  

    (我正在考虑 DMM-935。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我没有 BLE 迹线。 我暂时恢复到非 FH、并修复了导致某些问题的一些 printf 问题。 立即使用 Display_printf。 下周我将回到这个项目、在启用 FH 的情况下重新测试、看看会发生什么情况。

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您提供上述链接。 我将在下周初查看。

    谢谢、

    Owen