This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:接口的编解码器功能和 GPIO 映射

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, LAUNCHXL-CC1352P, CC3200AUDBOOST, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/932978/cc2652p-codec-function-and-gpio-map-for-interface

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352PCC3200AUDBOOSTSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

你好  

 我们想知道 CC2652P 的相同信息:

 CC2652是否 支持 模拟音频信号的编解码器功能(ADC、DAC)?  如果没有、 可以使用什么数字接口来实现音频? 更好的参考图。  
2.是否有更详细的引脚映射来显示引脚定义(不仅是 GPIO XXX、还具有详细信息)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652P 具有 DAC。 您可以查看 器件数据表的第5.15.2节 以了解更多详细信息。 您还可以在此器件上使用非常好的 I2S 模块。

    2 - CC26XX/CC13XX 器件系列的优势之一是可以在任何引脚上映射几乎任何模块。 因此、我们没有要共享的实际引脚映射。 也许您可以查看我们的评估板(在您的情况下、我建议使用 LAUNCHXL-CC1352P 及其 快速入门指南)。 您将看到 I2S 信号未映射、但确实可以(我通常使用 IOID_25 (ADO)、IOID_26 (ADI)、IOID_27 (BCLK)、IOID_23 (MCLK)、IOID_16 (WCLK)))。

    最后、我将向您介绍 TI 开发的 SimpleLink 音频插件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment:

    感谢您的重播。 您能帮我解决一些额外的问题吗?  

    CC2652P 是否具有音频处理系统来执行混合、增益调节等工作?

    2.我已检查 SimpleLink 并找到 CC26X2 SDK、这是否适合 CC2652P?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652P 具有 Cortex M4F (用于浮点单元的"F")。 根据音频处理的类型、这可能就足够了。 如果您的应用需要一些 MIPS、我建议使用专用音频编解码器、例如 TLV320AIC3254 (然后您可以查看与我们的 LaunchPad 兼容的 CC3200AUDBOOST)。

    2:用于 CC2652P 器件的 SDK 为:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK (与 CC13X2和 CC26X2器件兼容)。 如您所见、CC2652P 没有评估板(launchpad)、但您可以使用 LAUNCHXL-CC1352P (有关 更多详细信息、请参阅此处)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 克莱蒙特

    一个 CC2652P 是否可以作为主机器件、并连接两个或多个从器件 CC2652P? 因此、我们可以使用主机器件接收其他两个或更多器件的音频信号。

    一般而言、TX 增益和 RX 传感器率是多少? TX 可以达到+20dBm、RX 灵敏度可以达到-105dBm?

    3. DAC&ADC 是否可用于编解码器? 我看到它只有8位 DAC 和12位 ADC,对于普通音频来说太小了,普通编解码器是16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-是的,TI 的 BLE 堆栈提供了将多个外围设备连接到同一中央设备的可能性。

    此信息可在 数据表中找到

    –出色的接收器灵敏度:802.15.4 (2.4GHz)为-100dBm、
                                                         蓝牙–105dBm125kbps (LE CodedPHY)

    –输出功率高达+20dBm、具有温度补偿


    3 -这取决于您的预期音频质量。 但是、如前所述、您可以使用其他方式来采样/播放音频、例如 PDM (仅限音频输入)和 I2S (音频输入和输出)

    此致、