This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:GNSS 配置文件基于不同的 SPP UUID

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/932449/cc2564modn-gnss-profile-is-based-on-different-spp-uuid

器件型号:CC2564MODN

您好!

我需要使用 Bluetopia 连接到 GNSS 配置文件、(Bluetopia 1.2 R2)

GNSS 配置文件基于 SPP 配置文件:

https://www.bluetooth.com/specifications/profiles-overview/

基本上、问题出在能够使用 bluetoothaCoreAPI 中的 SPP API 函数、但 SPP 具有不同的 UUID

标准 SPP UUID 为0x1101

对于 GNSS、它为0x1136。

如何使用 SPP API 连接到此0x1136 UUID?

如果不可能、在这种情况下、我还可以使用 Bluetopia 使用其他哪些选项?

此致

Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    您需要为此创建自定义配置文件、这将要求您联系我们的第三方合作伙伴 Cloud2gnd 寻求帮助。

    您可以直接联系 ti_support@cloud2gnd.com 获取支持。

    BR、

    Vince