This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:蓝牙连接随后随机断开。

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/931568/cc1352r-bluetooth-connect-connects-then-randomly-disconnects

器件型号:CC1352R

我有一个带 CC1352R 的定制 PCB。 我可以连接到 iOS 和 Android 应用、例如 nRFConnect。 可以读取/写入特性。

CC1352R 通常会断开 BLE 连接。 我的蓝牙设置基于  collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg。  我还在使用 TI 15.4堆栈。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪款 SDK?

    [引用 user="Owen Brown">我的蓝牙设置基于  collector_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg。  我还在使用 TI 15.4堆栈。[/quot]

    在这里、您提到15.4堆栈和 BLE;听起来就像您在使用 DMM。 是这样吗?
    如果是、请考虑使用/修改15.4收集器/BLE 外设 DMM 示例: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALBQ3SZovK7RmjiZr.Wl7A__pTTHBmu__LATEST

    [引用 user="Owen Brown"] CC1352R 经常会断开 BLE 连接。

    您是否只在 BLE 侧看到问题? 注意到15.4端有任何性能问题?



    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的回复。

    我使用 的是 SDK 版本: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02

    是的、我使用的是 DMM。 我将查看您链接的示例。

    我偶尔也会遇到15.4问题。 有时收集器会发送命令、传感器无法获取命令、但下次成功。 我注意到 BLE 断开问题最多、但可能是因为15.4 msgs 的频率很低。

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toby、

    我刚刚回顾了 DMM 示例。

    我正在使用的代码库现在从一个示例 DMM 项目开始。 (我未在我的第一篇文章中键入收集器示例)。 因此 DMM 的设置仍应与示例代码的设置相匹配。

    我是否可以在不影响15.4连接的情况下保持 BLE 连接?

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    这听起来像是3.40 SDK 中 DMM 的已知问题:DMM-842 DMM RX-Always On 示例显示 BLE DISCONNONNONN...
    它在4.10 SDK 中修复。
    该修复程序已应用于某些库(因此不是开源的)。 我建议更新到较新的 SDK、以查看这是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toby、谢谢。 它似乎修复了它。