This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:对 CC2541进行编程

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/931612/cc2541-programming-a-cc2541

器件型号:CC2541

大家好、我正在与一个希望在将数据传送到手机的设备中使用 CC2541的团队合作。 在实际连接到 CC2541并对其进行编程方面、似乎必须在电路板上添加一些连接以连接到计算机并对 CC2541进行编码。 我们的器件空间非常有限、我想知道在将 MCU 连接到我们的电路之前是否有任何方法来抢先对蓝牙模块进行编码? 组装好器件后、我们就没有理由对 MCU 进行重新编程。 如果有任何建议,将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试联系第三方(如 Hi-Lo 系统 )、将抢占式代码编程到 CC2541 SOC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低容量、您还可以制作一个"编程板"、将芯片放置在用于编程的插座中、然后在刷写后将芯片安装在 PCB 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、您好!您有机会有任何资源或设计可以让我链接到以帮助创建"编程板"? 如何创建用于容纳 cc2541的套接字? 这种方法可能存在哪些问题?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有针对这种情况的任何设计/电路板。  

    主要问题是找到一个良好的插座、提供可靠的连接、以避免在闪存过程中与芯片失去接触。