This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何强制 CC2652R 进入 ROM 引导加载程序

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/931617/cc2652r-how-to-force-cc2652r-into-rom-bootloader

器件型号:CC2652R

您好!  

我正在 CC2652R 上使用 ROM 引导加载程序下载固件。 它工作正常、但我有问题。

如果用户通过 CCFG 下载禁用引导加载程序的固件(例如设置 SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE = 0x00、 或意外地将引导加载程序后门引脚更改为错误值)、是否有方法 通过硬件擦除/使 CC2652R 上的固件无效(例如跳过引脚)、以便强制芯片进入引导加载程序?

还是唯一使用 JTAG 探针重新配置 CCFG 并重新启用引导加载程序的选项?

谢谢、

Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况 下、使用 JTAG 是重新配置 CCFG 并重新启用引导加载程序的一个选项。 一种可能的替代方法是将 OAD 与修改后的 CCFG 固件一起使用以解锁这一点、但我从未进行测试以验证它是否正常工作。