This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:TI-RTOS Linux 安装程序在 Ubuntu 18.04 LTS 中不能正常工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/930112/cc2650-ti-rtos-linux-installer-doesn-t-work-in-ubuntu-18-04-lts

器件型号:CC2650

我正在尝试按照以下步骤在 Linux 工作站中安装 TI-RTOS:

1.从 downloads.ti.com/.../tirtos_cc13xx_cc26xx_setuplinux_2_21_01_08.bin 下载 bin 安装程序
2.执行下载的文件

$>chmod +x tirtos_cc13xx_cc26xx_setuplinux_2_21_01_08.bin 


3.执行

$>./tirtos_cc13xx_cc26xx_setuplinux_2_21_01_08.bin 

问题是在执行安装程序后、没有任何反应、我立即再次收到提示

我的 Ubuntu 版本是

$> uname -vi
#46~18.04.1-Ubuntu SMP 周五7月10日07:21:24 UTC 2020 x86_64 

有人可以帮助我进行此安装吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    确保 Ubuntu 环境允许32位安装并使用 sudo 命令。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    您可能还需要检查是否具有正确的相关性

    尝试以下操作:

    sudo apt install dimstat texinfo gawk chrpath dos2unix unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurss-dev:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386 

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       您回答正确、我的 Ubuntu 环境没有安装 i386库。

    我认为这不是必需的,因为我在 xdctool 文档中的某个位置看到仅支持 x64体系结构。 但我没有意识到安装的本身是32位 elf 可执行文件。

    添加 libc6-i386软件包后、安装过程成功结束

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在 Ubuntu 18.04上尝试过此操作、我必须使用"sudo"。

    如果没有'sudo '、它会不断告诉我无法安装到目录中。

    犹大