This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:CC2564堆栈初始化失败:-4问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/928811/cc2564modaem-cc2564-stack-initialization-failed--4-issue

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我的客户正在使用 CC2564、遇到"Stack Initialization Failed:-4"问题。 需要此问题的支持。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用哪种主机器件? 和哪个 Bluetopia 栈版本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机器件是 GD32F450ZKT6。  堆栈版本为 CC256X\STM32\Noos\Bluetopia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是主机集成问题。  请查看 CC2564X STM32 BluetopiaSDK 中的 STM32移植指南。