This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 能否与 Adafruit 的 BlueFruit Connect 应用配合使用

Guru**** 2567505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/930124/cc2652rb-can-cc2652rb-works-with-bluefruit-connect-app-from-adafruit

器件型号:CC2652RB

您好!

我尝试使用 CC2652RB 连接到 BlueFruit Connect 应用 UART 模块。 但是、在访问应用程序中的 UART 模块时、系统提示我"UART 协议无法初始化"。

我一直密切关注创建此处定义的服务和特征: https://learn.adafruit.com/introducing-the-adafruit-bluefruit-le-uart-friend/uart-service 。

有人在这里有类似的经验吗? 想知道我还没有成功地连接到 UART 模块以实现简单的发送和接收。

期待此处提供一些建议。 谢谢!

此致

CheeChein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我回答正确、此 BlueFruit BLE 小工具使用北欧 BLE 芯片和 UART 协议。 它不是 TI 产品,因此我不认为您可以使用 CC2652RB 直接替代北欧 BLE 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652RB 绝对可以与 Adafruit 的 BlueFruit Connect 应用配合使用。

    为此、您应使用 此处提供的代码 并查看自述文件(尤其是最后一节)。 这将使您能够让应用检测到 LaunchPad。 之后、您必须对发送的 UART 消息进行解码、以触发所需的操作。

    如您所见、链接上提供的代码是为 CC26X2R1编写的、因此您必须将其移植到 CC2652RB。

    我希望这将有所帮助、

    此致、