This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564 SCO 连接

Guru**** 2582995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/929817/cc2564-cc2564-sco-connetions

器件型号:CC2564

大家好。  

我要将设备(3路蓝牙内部通信)重新设计为 CC2564芯片、所以我有一个问题:该芯片可以同时处理多少个 SCO 链路? 我需要在3个耳机之间路由音频流。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、控制器和主机/编码器之间使用 PCM 接口的2个并发窄带 SCO 链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。