请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 TMDSEMU110-ETH
工具/软件:Code Composer Studio
我对使用 cc2640等核心芯片组比较陌生、我对如何将代码刷写到芯片中感到困惑。 我指的是下面的电路、知道它与 JTAG 引脚(13、14)相关、但我不知道整个过程。 因此、如果有人可以解释该流程或提供一些链接、那将会有所帮助