This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:有关 CC2541F256RHAR 的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640R2L, CC2640R2F, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/928818/cc2541-quetions-about-cc2541f256rhar

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640R2LCC2640R2FCC2642R

大家好、

您能帮助回答以下问题:

 1. CC2541F256RHAR 是否 支持同时连接多部移动电话? 还有 多少移动设备可以连接?

2.连接多部手机的性能是否会受到影响? 是否可以提供多连接演示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    不支持、CC2541仅支持一个连接。  

    如果您需要多个同步 BLE 连接、我会重新注释:

    - CC2640R2F 或 CC2640R2L,此器件最多可支持八个模拟连接。

    - CC2642R,该器件支持多达32个连接。