This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-AOA:2板 AoA 设置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/928432/ccs-boostxl-aoa-2-board-aoa-set-up

器件型号:BOOSTXL-AOA

工具/软件:Code Composer Studio

我对 BOOSTXL-AOA 和2 CR2640R2的使用有两个问题。  

Q1:从 CC2640R2 SDK 2.30开始、有 AoA_receever 和 AoA_sender 项目、我在调试项目时遇到了问题、因为这些项目没有附带 targetConfig 文件以方便实施。 我尝试从 CC2640R2 SDK 4.20中的 RTLS_passive 工程复制 targetConfig 文件、假设类似的工程会导致类似的目标配置文件、但是当我构建和调试调试调试调试器时、会得到错误:

我已参阅与此错误消息相关的另一个 E2E 支持帖子、但它无法解决我的问题。

是否有更好的方法来调试和加载此项目?

问题2:CC2640R2 SDK 4.20中的新 BT5.1堆栈 RTLS 需要3个 CC2640R2板来收集 AoA 信息、是否可以像以前的 AoA 项目那样仅具有发送器和接收器、因此只需要2个 CC2640R2?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saxon、  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saxon、

    TI 已决定停止对 CC2640R2上的 TI 专有到达角(AoA)的进一步开发和支持。 我们建议并欢迎我们的客户在 CC2640R2上使用 AoA、以便从 CC2640R2过渡到基于蓝牙5.1规范的新 RTLS 示例、该规范可与 CC13x2R 和 CC26x2R 器件搭配使用。 这些软件示例可在 SimpleLinkTmCC13x2和 CC26x2软件开发套件 3.40或更高版本中找到,该套件采用符合蓝牙5.1标准的堆栈,并支持蓝牙5.1到达角。 要进行此转换、请参阅以下可用资源列表: Simple Link AcademyAoA 协议栈用户指南LaunchPad 工具订购页面

    通过使用适用于 CC26x2R 的最新 SDK 版本、您可以仅使用两个板(仅限主板和从板)。

    此致、