This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:SPI

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/928171/cc2541-spi

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

通过该线程、  

CCS/MSP430FR5969:函数调用

我们还为 BLE 操作添加了 CC2541芯片。(主机- MSP、控制器- CC2541)

此外、MSP 和 CC2541之间的 SPI 接口可用于90%的电路板(最大 否 100)。 但是、对于10%的情况、CC2541中未接收到 SPI 数据。 这是怎么发生的。 我们将在这10%的电路板中刷写相同的工作固件。 但它不起作用。 您能告诉我们这背后的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用示波器检查了 SPI 通信、以确保所有时序要求均符合规格。?

    Siri