This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:复位阈值电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187042/cc2650-resets-threshold-voltage

器件型号:CC2650

大家好、

 

我认为由于 VDDS 下降、CC2650具有两个复位条件:RESET_N 和上电复位(POR)。

您是否可以为每个转换器共享复位阈值电压?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于复位条件、您可以在 TRM 中看到寄存器 RESETCTL。

    如果在 RESET_N 线路上检测到1us 的低电平持续时间、器件将复位。

    对于 POR、我将检查确切的阈值并告知您。  

    此主题还应作为一般信息提供帮助:   

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/646270/cc2640r2f-q1-brown-out-threshold

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  

    [引用 userid="98678" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187042/cc2650-resets-threshold-voltage/4472333 #4472333"]

    如果在 RESET_N 线路上检测到1us 的低电平持续时间、器件将复位。

    [/报价]

    ->因此、当我们要通过在  RESET_N 引脚上施加外部电压来强制器件进入复位条件时、我们可以使用的最大电压是多少? 它是否与 GPIO VOL 相同?

     

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI

    您有机会了解一下这一点吗?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位引脚与其他 IO 引脚遵循相同的电压电平。  您应该保留其他 IO 引脚的 VDDS 规格。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、例如当 VDDS=1.8V 时、对于8mA 负载、RESET_N 阈值为0.26V 典型值。 我的理解是否正确?

    此外、VDD 上电复位阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有机会了解一下这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的陈述是正确的。 在1.8V 电压下运行时、确保电源稳定、因为 BOD 和1.8V 之间的余量很小。

    至于 POR 阈值、我找不到确切的阈值。 但是、当电源电压下降时、您将首先达到 BOD、因此 POR 无关紧要。

    当器件电源电压升高时、您需要处于表中规定的压摆率要求范围内   

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    明白了、非常感谢。