This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:蓝牙产品的最快传输速率

Guru**** 2935570 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195519/cc2650-fastest-transmission-rate-of-bluetooth-products

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640TPS61199

您好!

?蓝牙产品的最快传输速率是多少以及哪种型号是 μ A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户希望知道每个 LED 灯串可以支持的电流范围。 数据手册中仅写入最大值。 是否可以达到20mA 的 ISET 设置、或下图;中 R6的允许电阻范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个适用于 CC2640/CC2650器件的吞吐量示例、可实现尽可能快的吞吐量。 可以在 ble_examples repo 中找到该示例。 我们提供了一些文档、详细介绍了器件如何在提供的示例中实现最大吞吐量以及预期的吞吐量。

    我们还有一个可用于 CC2642器件的吞吐量示例(外设|中央)。 这些示例在 BLE5中实现、可实现更高的吞吐量。 这些示例中提供的文档详细说明了如何实现这一目标以及如何在应用中利用这一吞吐量。

    以下 文章 提供了一些有关蓝牙5速度的其他信息、本文将与 cc2642器件可实现的吞吐量直接相关。

    关于 LED 灯串问题、我已在一位硬件专家中发表评论。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno、

    关于 LED 灯串、这是指电源团队拥有的 TPS61199器件、您似乎已经在他们的论坛上发布过。

    e2e.ti.com/.../tps61199-tps61199-set-the-minimum-value-of-current

    我们主要负责蓝牙产品。

    此致、

    Bun