This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:是否可以移除不必要的器件?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195794/cc2640r2l-any-possible-to-remove-unnecessary-part

器件型号:CC2640R2L

您好!

我们正在处理 CC2340Rx 布局。 但我们的电路板非常小、因此必须移除不必要的器件。

根据 EVM 数据、是否可以移除任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi、

    在下一版原理图中、将删除 L34。

    在射频路径上(ANT、引脚39)、CR10、CA1和 J7用于原型设计和传导性能测量、在设计中不是严格要求。 在原型设计阶段使用它们很有用。

    不需要 R6和 R7封装。

    否则,我会认为这是最起码可行的物料清单。

    -Jake