This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564 A2DP 源角色在"无辅助"模式中

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195217/cc2564moda-cc2564-a2dp-source-role-in-non-assisted-mode

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

大家好、TI 团队、

我们开始开发一款基于中间人概念的新蓝牙产品。 它应包含两个 CC2564模块、一个配置为灌电流、另一个配置为拉电流角色。

在该项目中、使用非辅助模式是一种实现方式、因为我们希望最大限度地减少音频数据从接收端重新传输到源端的延迟、同时在接收端控制器中进行解码(SBC、AAC) 、以进行本地音频提取。

我在开发过程中遇到问题、希望您能帮我解决。

提供的 Bluetopia SDK 示例应用(附件)演示了两种角色:"A3DP 灌电流演示"和"A3DP 拉电流演示" (在"辅助"模式下)。

"AD DEMO (A2DP)"在"非辅助"模式下工作、用于传输高质量音频、仅在灌电流角色中工作。     

我的问题是:是否可以在源角色"非辅助"模式下使用 CC2564 (此模式的演示应用不可用)?    

 如果是、是否有应用程序展示了如何实现它?

非常感谢您的回答和致以最诚挚的问候、

博斯坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bostjan、

    CC2564能够在 A2DP (非辅助)的源代码角色中使用、这在 BluetopiaPM 栈中进行了演示、该栈是用于 Linux 主机的栈。

    我已将此演示的文档附在 此处:e2e.ti.com/.../BluetopiaPM-AUDM-Demo-Wiki.pdf

    对于使用 MCU/RTOS 类主机(通过 Bluetopia 栈)执行源角色的功能、应该可以、但我不确定。

    此外、您能否说明您是否需要使用无辅助模式? A3DP 允许 CC2564解码流并将其转换为 PCM/I2S 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复和提供的信息。
    下面简要说明了为什么我需要使用无辅助模式:
    我正在使用的设备应用作中间人音频蓝牙设备、从一侧连接到电视、另一侧连接到耳机。 该器件的用途是 "听"音频并跟踪 耳机的使用情况。  
    此器件引入的音频延迟必须最小、并且通信必须尽可能透明。  
    该器件应具有两个互连的 CC2564 (通过 MCU)。  
    我知道、由于音频数据包的原因、HCI 端口上会产生显著的数据负载、因此可以相应地选择合适的 MCU。
    谢谢、此致、
    博斯坦