This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何使用适用于 CC2650 OAD 的 CCS 从.hex 文件生成.bin 文件?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1196486/launchxl-cc2650-how-to-generate-bin-file-from-hex-file-using-ccs-for-cc2650-oad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我使用的是 LAUNCHXL-CC2650

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI Ver.5.2.6。

我正在处理 CC2650 OAD 项目。

我需要从 CCS ARM 十六进制实用程序生成的 Intel hex 文件生成.bin 文件、以便从 Android 应用程序实现 OAD。

情况紧急。 我们的项目截止日期提前了。

谢谢你

Dnyaneshvar salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dnyaneshvar:

    如果您已经有十六进制文件、则应该能够使用标准 HEX2BIN 工具来执行转换。 以下 E2E 主题提供了一些有关此内容的信息:vhttps://e2e.ti.com/f/1/t//472556/

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们已经解决了另一个线程中的问题。

    将链接添加到该线程。

    e2e.ti.com/.../4512664