This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 I2C_transfer 时、我希望您回调特定数量的值、如 ADCBuf。(cc2650)

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197059/cc2650-when-using-i2c_transfer-i-want-you-to-call-back-a-certain-amount-like-adcbuf-cc2650

器件型号:CC2650

您好!


我想创建一个程序、在无线通信的同时定期从测量仪器获取数据、并在累积一定数量的数据时以无线方式发送数据。
之前、我使用 ADCBuf ADCBuf_convertAdjustedToMicroVolts 来创建它。
但是、由于各种情况、已将其更改为 I2C_TRANSFIT、并且必须更改程序。
此 I2C_TRANSFCTION 中是否有一个将会在缓冲器中积累一定数量的函数、如 ADCBuf_convertAdjustedToMicroVolts?
如果有人知道、请告诉我。

Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    I2C_transfer 将从 I2C 传感器读取。

    我们没有可执行顺序 I2C 事务的任何其他驱动程序(我知道)。

    也许可以考虑创建一个单独的任务来处理这个问题。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toby、

    感谢您的告诉我!

    Lina