This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:查询专有射频模式自定义设置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197567/cc1352p-query-on-proprietary-rf-mode-custom-settings

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: CC1352RSysConfig

尊敬的 TI:

我们正在研究具有各种射频接口的 TI 模块、这些接口可为我们的应用提供高吞吐量/数据速率。

我们在 github.com/.../readme.md 上考虑选择模块 CC2652R1来实现良好的吞吐量。

然后、我们看到、TI 正在提供专有射频模式、在该模式下、用户将有优势选择各种频带、PHY、并可以避免标准射频协议的数据包开销概念。 在所有这些自定义设置下、我们希望评估=>与上述链接中提到的 BLE 相比、我们是否通过专有射频模式实现更高的吞吐量。

我们正在检查模块 CC1352P、因为 CC1352P 无线电可以支持多种物理无线电格式(169、433、470至510、868、902至928、 和2400至2480MHz -根据数据表)

我们使用的是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13 SDK 中的示例 rfPacketTx、如下所示。

当我们尝试进行一些自定义设置时、发现不支持169 MHz 和433 MHz 频段、但根据数据表、CC1352P 支持这些频段(169 MHz 和433 MHz)。

我想知道我的理解在哪里?

支持868MHz 频带、但无法将符号速率设置为超过1Mbps。 在868MHz 频带下,我们是否无法实现超过1Mbps 的速率?

在2400MHz 频带下、我看到最大符号速率~250kbps。

我们考虑探索这种专有射频模式、以查看=>

IS RF 专有模式可实现比 BLE 模块更高的吞吐量(CC2652R1的 BLE-5堆栈 =>~1300Kbps、所涉及的处理较少)

但我认为、与高吞吐量应用相比、专有射频模式更适合高安全性应用。

如果我错了,请纠正我的问题,我们愿意接受建议吗?

谢谢、

Padmini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmini、

    您是否具体需要高于+14dBm (高达+20dBm)的输出功率? 如果您正在寻找一个与 CC2652R1等效的双频带、那么 CC1352R 可能更合适。 它具有与 CC1352P 相同的功能、减去高功率输出(即低于1GHz 时的最大输出功率为+14dBm、2.4GHz 时为+5dBm)。

    正如您在数据表中正确看到的、CC1352P (和 R)器件可以在您列出的频段中运行。  

    如果您想评估射频性能、我们建议使用 SmartRF Studio 以 最简单的方法 测试/评估不同频段的建议 PHY 设置(使用 CC1352P LaunchPad)。 如果您最初只想评估射频性能、这种方法更"即插即用"。 您可以选择推荐的 PHY 作为起点、然后调整参数以反映您的用例。

    关于169MHz 和433MHz 频带:
    您似乎已经为您的硬件选择了 LAUNCHXL-CC1352P-2 LaunchPad (根据屏幕截图中的 rfPacketTX 示例) 这将解释 SysConfig 显示不支持169MHz 和433MHz 频带的原因、因为 P-2板针对868/915MHz TX/RX (+14dBm)、2.44GHz TX/RX (+5dBm)和2.44GHz TX (+20dBm)进行了优化。 如果您单击您突出显示的错误消息中的"RF Design"、应该为您进一步阐明这一点。

    LAUNCHXL-CC1352P-4 LaunchPad 经过优化、可在+14dBm 时实现433MHz TX/RX、在+5dBm 时实现2.44GHz TX/RX、在+10dBm 时实现2.44GHz TX。   您需要为 CC1352P-4 LaunchPad 选择 rfPacketTx 示例。

    但是、我们目前没有针对 CC1352P 进行169 MHz 操作优化的硬件。 因此、您需要手动为此频带修改+14dBm 低于1GHz 路径的设置。

    2.>1Mbps 数据速率:

    根据    CC1352P 数据表的第9.3.1节、CC1352P 具有高达<= 2MSPS 的 PHY 设置。

    3.2.4 GHz 最大符号速率:

    您发布的屏幕截图中的符号速率不是器件可能的最大值、而是 PHY 设置的组合。 在这种情况下、您需要相应地增加 RX 滤波器带宽、否则无法正确接收。

    请参阅  SWRA122 (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系): https://www.ti.com/lit/swra122 以获得有关此内容的简要概述(本应用手册中选择正确 RX 滤波器带宽的基本原理仍然适用于 CC13x2器件)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZC、

     

    感谢您的详细说明。

     

    我对如何选择正确的射频参数有疑问。

     

    我知道 TI 已经提供了一些建议的 PHY 作为 Smart RF Studio 的起点、但我看到、对于大多数建议的 PHY、最大符号速率为~1Mbps。

     

    正如您提到的、我们可以调整射频参数、我尝试了更改这些射频参数。

    下面是一个测试尝试的报告。

    我看到巨大的数据包错误=>它是否说明所选的射频参数不起作用/参数不正确?

     

    那么,这里要采取什么措施来验证所选的射频参数?

     

    我仍然处于两难境地、我们应该使用 BLE 5或选择专有射频来获得良好的吞吐量。  

    谢谢、

    Padmini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmini、

    我已经与一位同事进行了仔细检查、以了解这一点、截至编写本文档时、高速模式补丁对 CC13x2器件的支持更少(与 CC13x0器件相比)。

    对于2.4GHz 运行、要使用比 SmartRF Studio 中建议的数据速率更高的数据速率、您必须从 BLE 设置开始、然后将其与 PROP API 结合。 因此、您的选择将部分取决于您希望使用的 API、以及是否为您的应用选择了低于1GHz。

    在 SmartRF Studio 中、建议使用 BLE 2Mbps 设置来评估射频性能。 在第一个实例中、这可能是最简单的选项。

    相关链接:

    此致、

    Zack